06.05.2012 18:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Bei einem USB-Kabel geht ein USB-Server schon mal. Beim RS232-Kabel brauchst du einen Com-Server. Zum Thema gibt es aber auch schon Beiträge |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.05.2012 21:54 | |
Beiträge: 221 Bewertung:
|
Ok, Danke genau das wollte ich Wissen. Dann wird der gleich mal ein USB Server Bestellt. |
06.05.2012 22:12 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Tripplex, ich hoffe du erwischst einen, mit dem es dann auch geht. Hier im Forum gibt es Berichte von RS232 nach USB-Umsetzern, die eben leider NICHT laufen: Mit USB-Server über LAN zur Logo, erfolgreich getestete Übertragungsfehler wegen "Falsche XOR-Summe" Ich selbst verwende COM-Server von W&T (preisgünstig über e-Bay), die sehr zuverlässig sind! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
07.05.2012 17:13 | |
Beiträge: 221 Bewertung:
|
Hallo. Also das jetztige Kabel ist ein Originales jedoch Serieles. Die nächsten werden gleich USB Kabel sein. |
18.05.2012 22:49 | |
Beiträge: 221 Bewertung:
|
Hallo. Conrad Server ist angekommen und läuft zumindet im LAN. Bereitgestellt wird der COM 7. [schnipp-schnapp] Neue Frage in neuen Thread gesplittet: Wie komme ich von ausserhalb auf den Server? |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 19.05.2012 11:50neue Frage in neuen Thread gesplittet |
|
Folgen Sie uns auf