02.09.2013 12:45 | |
Beigetreten: 15.08.2011 Letzter Bes: 26.05.2025 Beiträge: 145 Bewertung:
|
Hallo, PG (Rechner mit STEP 7)mit PROFINET (Switch) verbinden. Ist derFehler "nicht erreichbar" dann weg? |
02.09.2013 13:36 | |
Beigetreten: 15.08.2011 Letzter Bes: 26.05.2025 Beiträge: 145 Bewertung:
|
Beim PG DHCP aus und mit fester IP probiert? |
02.09.2013 15:06 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Jap, da isser. Nicht als CP sondern als WinAC RTX, aber er ist da.
|
02.09.2013 15:58 | |
Beigetreten: 15.08.2011 Letzter Bes: 26.05.2025 Beiträge: 145 Bewertung:
|
es geht AUCH über PROFINET aber AUCH über IE Allgemein (wie am Anfang)...das macht meines Wissens nix aus... evtl. wegen CP5622 : http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68690241 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22611503 |
Zuletzt bearbeitet von: smoky am: 02.09.2013 16:07noch ein Link |
|
02.09.2013 16:20 | |
Beigetreten: 15.08.2011 Letzter Bes: 26.05.2025 Beiträge: 145 Bewertung:
|
ich weiß nicht, ob der Fehler ignoriert werden kann |
Folgen Sie uns auf