23.04.2009 15:37 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, beschreibe doch mal genau was du willst. Hast du vorzeichenbehaftete Werte? WORD ist unsigned, INT ist signed. Zur Verdeutlichung kannste dir bei mir das Tool HEX-DEZ-BIN runterladen. Hast du also nur Werte bis 32767 funktioniert es mit dem Move, ist jedoch das Bit 15 "1" so werden deine Werte negativ. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
24.04.2009 08:26 | |
Beiträge: 433 Bewertung:
|
Hallo, ich verstehe Deine Frage auch nicht. Redest Du wirklich von Step7? In welcher Sprache programmierst Du (AWL, KOP, FUP, SCL...)? Tomcat |
24.04.2009 11:39 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Prima, funktioniert!! Vielen Dank Gruß ToPopp |
27.04.2009 09:32 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
ja, so geht das. noch ne vereinfachung: L MW100 + 1 T MW100 da spart man noch eine zeile |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
28.04.2009 08:33 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
ich möchte dafür nicht meinen scl-code sehen.. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
01.02.2018 14:23 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Neue Frage von klimakammer wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie kann man Datentypen von aufgenommenen Werte in INT umwandeln und diese an FB weitergeben? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf