(0)| 28.09.2023 11:57 | |
|
Beigetreten: 19.08.2022 Letzter Bes: 15.07.2025 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Ich habe in einer alten Verpackungsmaschine eine neue S7-1200 eingebaut, mit der ich unteranderem 6 Heizungen regeln möchte. Der PID Regler funktioniert soweit einwandfrei, bis ich die Maschine aus- und wieder einschalte! Dann muss ich die Regler wieder über TIA starten. Als ich nach dem Problem googelte, stieß ich auf Siemens Beitrags-ID:42321471 (aus 2012!). Leider finde ich den beschriebenen Bit aus dem PID-DB nicht, den man dauerhaft zurück setzten muss, dass der Regler wieder von alleine startet. Kann mir hier jemand weiterhelfen, ist bestimmt nur eine Kleinigkeit wenn man weis wie |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/29/2023 07:33:26Link von der Beitrags-ID eingebettet. |
|
Folgen Sie uns auf