(0)| 31.10.2024 05:56 | |
|
Beigetreten: 04.04.2023 Letzter Bes: 06.01.2026 Beiträge: 29 Bewertung:
|
Guten Morgen zusammen, ich komme eigentlich die letzten 10 Jahre aus dem Gebiet Simotion Scout und muss nun Freundschaft mit dem Startdrive schließen. (Sinamics Startdrive Advanced V18 SP2 Upd 1) Wenn ich mich im Zuge einer Inbetriebnahme auf einer CU320-2 ausgetobt habe, möchte ich gern die Scout Funktionen [Aktual nach Ram; Ram nach Rom und anschließend Laden in PG] ausführen. Das war sehr praktisch, alles in einem Wisch zu erledigen. Ram nach Rom hab ich gefunden. Wo ist der Rest? Wo muss ich Gucken? Für Strg+F im Handbuch (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109771818) reichen diese Begriffe scheinbar nicht. Wurde da was fürs Portal umbenannt? Btw. Kann ich altbewerte Skripte aus dem Scout auch irgendwie rüberretten? |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 10/31/2024 08:46:53Link optimiert. |
|
| 04.11.2024 10:25 | |
|
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 20.01.2026 Beiträge: 6071 Bewertung:
|
Hallo Jorrit_@_Hosokawa, die Funktion "Aktual nach Ram" ist bei einer CU320-2 nicht verfügbar. Diese Funktion ist für die Simotion verfügbar. "Ram nach Rom" wird über das kleine Speicherkartensymbol in der Parametersicht im Startdrive durchgeführt. "Laden in PG" kann offline über einen Rechtsklick auf ihr Antriebsgerät ausgeführt werden, die Bezeichnung der Funktion heißt im Startdrive "Von Gerät laden". Scripting ist im Startdrive nicht mehr verfügbar. Diese Funktionalität wird im TIA-Portal über die Openess-Schnittstelle realisiert. EIne Einführung dazu finden SIe hier:
|
|
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 06.11.2024 05:59 | |
|
Beigetreten: 04.04.2023 Letzter Bes: 06.01.2026 Beiträge: 29 Bewertung:
|
Alles klar, Danke. Schade, hatte gehofft, dass die CU sich ähnlich bequem benutzen lässt. |
Folgen Sie uns auf