(0)| 05.03.2025 12:08 | |
|
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 19.01.2026 Beiträge: 6049 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_2066769, für einen einfachen relativen Gleichlauf können Sie eine S7-1500-Steuerung verwenden. Die Leitachse kann dabei bspw. als Pos_TO angelegt und mit einem Sync_TO verschaltet werden. Ob der Antrieb mit dem TO verschaltet werden kann ist vom verwendeten Telegramm (bspw. Tel.105) abhängig. Die Ansteuerung der Technologieobjekte erfolgt mit MC-Befehlen. Für die Ansteuerung von Technologieobjekten existieren auch vorgefertigte Bausteine. Diese sind in folgenden Handbüchern beschrieben: Achsfunktionen: Gleichlauffunktionen: Einen Überblick über mögliche Motion Control Funktionen findet man unter folgendem Link: |
|
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf