21.09.2025 14:18 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 458 Bewertung:
|
Hallo, AutoGen_5092903 Es hat etwas länger gedauert, aber so eine Aufgabe braucht einfach eine Reifezeit! Als Grundlage zum Abgriff der Überschussleistung habe ich den Ladezustand des Akkus genommen. Es schien mir die beste oder auch einfachste Lösung zu sein. Schau mal den Anhang an, dort ist auch die Funktion näher beschrieben. Ich würde mich über ein Feedback freuen. Es mir schon wichtig zu wissen, ob man mit seinen Ideen richtig liegt, und wo vielleicht noch etwas verbessert werden sollte. (Ich habe in diesem Falle Neuland betreten) Wie gesagt, über eine Antwort würde ich mich freuen, Gruß, Quirin. DateianhangPV Überschuss.zip (2 Downloads) |
Folgen Sie uns auf