(0)| 10.12.2012 12:00 | |
|
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Wie kann ich die Stellgröße in den SINAMICS übertragen? Kann ich den SINAMICS problemlos an PN IO anbinden (direkt oder übereinen PN/PB-Link? Das kommt auf die verwendete CU (Controll Unit) an. Es gibt welche mit und ohne Bus-Schnittstelle. Mit Schnittstelle kann der G120 direkt über den Bus angesprochen werden, man braucht aber noch die GSDML-Datei (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26641490) Ohne Schnittstelle kann der G120 über die I/Os (Steuerklemmen) angesprochen werden (aus S7 auf Eingang G120 und umgekehrt) Das alles ist in der Bedienungsanleitung u. Parametreliste der jeweiligen CU beschrieben (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22339653/133300). FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23432199 |
| 13.12.2012 15:44 | |
|
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo, schau Dir bitte mal den FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8894584an. |
| 17.12.2012 11:49 | |
|
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Ja, schau Dir bitte im Handbuch das Kapittel 5 an. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36175038 |
Folgen Sie uns auf