(0)| 23.07.2013 11:08 | |
|
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 21.01.2026 Beiträge: 6052 Bewertung:
|
Hallo, abhängig vom verwendeten PM, beim PM240,gibt es bei der CU240E-2 weiterhin die Möglichkeit über Bremswiderstände generatorische Energie abzubauen. Der Umrichter steuert den Bremschopper abhängig von seiner Zwischenkreisspannung. Siehe Kapitel 8.7.3.4 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/71762451 Deaktivieren Sie bitte die Vdc_max-Regelung p1240/80=0 wenn ein Eingreifen des Zwischenkreisspannungsreglers nicht erwünscht ist. |
|
With best regards, |
|
| 23.07.2013 13:52 | |
|
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo, danke fuer die Antwort. Einstellung ist klar, weil ich habe mit CU240E mit Wiederstansbremsen schon mehr Maschine gemacht. Problem ist, dass bei CU240E-2 ist nicht im STARTER diese Funktion vorhanden. Siehe im Anhang DateianhangD:\tmp\download\Unterscheid.pdf (183 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 26.07.2013 09:40Anhang reattached |
|
| 23.07.2013 14:39 | |
|
Beiträge: 895 Bewertung:
|
siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/76403106 5.18 Einstellung Widerstandsbremsen Bei den Control Units der 2ten Generation ist der Bremschopper bei Verwendung eines PM240 automatisch aktiviert. Der Bremswiderstand muss extern gegen Überlast geschützt werden. |
Folgen Sie uns auf