(0)| 09.12.2013 16:07 | |
|
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, überprüfen Sie den Parameter "CommandAborted" auf "True". Es könnte sein, dass der Auftrag während der Bearbeitung durch einen anderen Auftrag abgebrochen wurde. Wie haben Sie die Funktion parametriert? Ich empfehle Datenbausteinvariablen zu verwenden und nicht auf Merkerbereiche abzuspeichern. Beiliegendem FAQ (Link) finden Sie noch weitere Informationen zur Ihrer eingesetzten Funktion: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19064131 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf