(0)| 05.12.2016 14:47 | |
|
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, ja die Gibt es. Hierzu kannst Du das Statusword des Technologieobjekts auswerten. "Standstill" Stillstandssignal Zur Richtungserkennung muss man nur das Vorzeichen der Geschwindigkeit auswerten.
In der Hilfe ist das auch ganz gut beschrieben. Für die Motion Objekte gibt es auch ein eigenes Handbuch. SIMATIC S7-1500 S7-1500 Motion Control V3.0 im TIA Portal V14 Für V13 gilt das genauso, nur mit reduziertem Funktionsumfang. Für drehzahl und Positionierachsen ist aber fast kein Unterschied. Hierunter findet man zu fast allem die wichtigsten Infos TIA Portal - Ein Überblick der wichtigsten Dokumente und Links - Steuerung Grüße H0556 |
Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 05.12.2016 14:50:16Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 05.12.2016 14:53:09Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 05.12.2016 14:53:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf