(0)| 07.11.2019 15:28 | |
|
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, Ich arbeite gerade an der Thematik der Drehmomentreglung über das Starter-Tool und habe eine Frage. Ich arbeite mit einem Servomotor 1FK7, der S120 und der CU310-2-PN. Zur Aktivierung der Drehmomentreglung gibt es zwei Möglichkeiten: Starter über [21] Drehzahlreglung in Betrieb nehmen und p1501 = 1 schalten Starter über [23] Drehmomentreglung in Betrieb nehmen und p1501= 0 lassen Ich habe beides Versucht, allerdings dreht der Motor bei 0Nm frei, statt fest (nicht drehbar) zu sein. 1.) Hab ich was falsch gemacht mit den Ansätzen von oben ? 2.) Was verschalte ich am besten als Zusatzdrehmoment sprich als Parameter p1513 ? Ich würde gerne das Drehmoment messen an Hand der Trace-Funktion und mir gleichzeitig die Drehzahl anschauen über r63 und r80, allerdings bekomme ich kein Drehmoment.. ich bin für jede Hilfe dankbar ! Viele Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/08/2019 06:45:42Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 16.12.2019 09:38 | |
|
Beigetreten: 27.06.2012 Letzter Bes: 21.05.2025 Beiträge: 88 Bewertung:
|
Hy Erkläre mal genau was du machen möchtest. Was meinst du mit: "der Motor dreht bei 0Nm frei, statt fest"? |
Folgen Sie uns auf