(0)| 3/13/2025 10:37 AM | |
|
Joined: 10/23/2013 Last visit: 10/22/2025 Posts: 123 Rating:
|
Hallo Ludwig, es gibt einen FAQ mit einer ausführlichen Beschreibung der Aufbaumöglichkeiten der ET200pro:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/26694409 Im Kap. 4.4.2. ist eindeutig dargestellt, wie die sicherheitsabschaltung funktioniert.Konkret zur Fragestellung: Ein ASM-Modul eröffnet keine neue Abschaltgruppe, da die Abschaltung über die F0/F1-Schiene erfolgt. D.h., zum Aufbau einer zweiten Abschaltgruppe muss ein weiterer F-Switch mit einem ASM-Modul eingebaut werden. Schöne Grüße |
Follow us on