05.04.2021 22:22 | |
Beigetreten: 13.07.2017 Letzter Bes: 21.08.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, es jetzt schon ein paar Jahre her, als es um das Thema ging, ich habe jetzt ein ähnl. Problem. Ich möchte mit einem Symb. E/A-Feld vier verschiedene Funktionen auslösen, habe bereits eine Textliste angelegt mit 4 Wörtern, die auch in der Simulation ausgewählt werden können. In einer Glob. Datenbank habe ich 4 Variablen angelegt, welche mit dem Auswählen des entspr. Worts auf H geschaltet werden sollen, aber das genau funktioniert nicht. Habe es laut der Abb. versucht. Die Variable wird nicht geschaltet !? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/06/2021 14:20:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf