02.02.2009 08:54 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
vielleicht hilft dir folgender link zur weiteren fehlersuche: http://www.processlibrary.com/de/directory/files/s7tgtopx/ ansonsten hab ich da auch keine weiteren ideen... viel erfolg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
21.02.2009 22:29 | |
Beigetreten: 24.11.2005 Letzter Bes: 03.06.2021 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Der Link nach ProcessLibraray hat mir keine weiteren Informationen gegeben. |
Zuletzt bearbeitet von: MiSt am: 21.02.2009 22:44Zuletzt bearbeitet von: MiSt am: 21.02.2009 22:34 |
|
23.02.2009 10:43 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo, hast du schon einmal versucht dein Projekt zu reorganisieren? VG vanDyk |
VG / regards vanDyk |
|
23.02.2009 19:11 | |
Beigetreten: 24.11.2005 Letzter Bes: 03.06.2021 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Da Step7 nur das Startfenster bringt und nicht bis zum Managerfenster kommt, kann ich auch kein Projekt reorganisieren. In der Zwischenzeit hatte ich uch schon mehrfach deinstalliert und Reparaturinstallationen gemacht. Bisher ohne Erfolg, leider. Vom Customer-Support habe ich heute alsHinweis die Nichtfreigabe vonWinCC flexible 2007unter Windows XP-Servicepack SP3 bekommen. Bei mir startet aber Step7 schon nicht. Vielleicht kann da jemand etwas zu schreiben? |
24.02.2009 10:47 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo, das SP 3 von WinXPsollte sich deinstallieren lassen... 1Frage: hast du schon einmal probiert,das Projekt auf einem anderen Rechner (mit Step 7)zu öffnen? Evtl. könntest du es ja dort reorganisieren. 2 Frage: was passiert, wenn du das Projekt in ein anders Verzeichnis verschiebst? Hintergedanke: Step Siebä sucht nach dem Projekt, findet es nicht und startet erst einmal mit einem "leeren" Simatic Manager... sollte es zumindest... VG vanDyk |
VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf