28.06.2021 10:50 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, für eine Maschinenapplikation existierte folgende Aufgabenstellung: Es sollen 16 Werte eines Arrays in einer Kurve dargestellt werden und sobald sich ein Wert innerhalb des Arrays ändert, soll auch die Kurve angepasst werden. Zielsetzung war außerdem eine Sollwertkurve zu realisieren bei der die Stützpunkte (Y-Werte) verschoben werden sollen. Für diese Anforderung gibt es bereits einen FAQ, jedoch liegt dieser nur für WinCC flexible vor, siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/21913875 Im Anhang befindet sich ein TIA V16 Beispielprojekt angewandt auf ein SIMATIC Comfort Panel TP1200. Als Datenquelle dient ein globaler Datenbaustein in einer SIMATIC S7-1200 CPU (S7-1500 ebenfalls möglich!). Das Beispiel ist an die Funktionalität der in o.g. WinCC flexible gezeigten FAQ Beschreibungen angelehnt. Somit bitte parallel zum beiliegenden TIA Projekt die Angaben und insbesondere zum besseren Verständnis die verwendeten Begriffserklärungen des o.g. FAQs zur Bedienung des Beispielprojektes beachten. Nutzung des Beispiels auf eigene Gefahr. Irrtümer vorbehalten! Viele Grüße AUTPEK DateianhangTP1200_FvonX.zip (195 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf