28.06.2021 11:55 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 28.08.2025 Beiträge: 1725 Bewertung:
|
Hi Fabelb, Wenn Du die Texte an den Knöpfen sprachabhängig anzeigen möchtest mus Du das über ein Skript und Textreferenzvariablen machen. Bei den internen Variablen gibt es Textreferenzvariablen Typ TextRef mit denen man Texte abhängig von der Runtime Sprache aus den Projekttexten lesen kann. Abhängig von den Zustand des Knopfes zeigst Du dann den entsprechemde Variable an Schaue dir folgende beieden FAQ’s an Die FAQ’s stammen von WinCC V7 funktionieren können analog auch bei WinCC Prof. umgesetzt werden Wie können zur Runtime Texte per Skript aus der Text Library ausgelesen und im Prozessbild angezeigt werden? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29420392 Wie können Prozessbilder mit Hilfe von WinCC Textreferenzvariablen mehrsprachig projektiert werden? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29419661 Mfg schufri |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf