29.11.2021 15:31 | |
Beigetreten: 03.11.2021 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 104 Bewertung:
|
Ja, du hast es richtig verstanden. Das Einlesen der Daten geschieht mit Hilfe einer .csv Datei. Toolbox für HMI Projekte - ID: 106226404 - Industry Support Siemens Die Vorgehensweise ist hier (unter tableView) schön beschrieben. Die Anzahl 10 soll aber auch variabel sein, mal mehr mal weniger. Eine Frage hätte ich noch: Ist es auch möglich die Werte die in den EA Feldern stehen dauerhaft zu speichern? Aktuell simuliere ich das ganze und nach jedem Neustart der Simulation sind meine EA Felder leer. Ich will das Einlesen nur einmal machen müssen. Ich will die Funktion nicht komplett in HMI umsetzen, es muss nicht sein. Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: ManuSin21X am: 11/29/2021 15:33:58Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/30/2021 07:11:22Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf