20.01.2022 08:43 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 16452 Bewertung:
|
Hallo Logo Freak Ja alles Richtig. Hier noch ergänzend die entsprechenden Standard FAQs dazu: Unterschiede zwischen den VB Skript-Funktionen von Windows und WinCE Wie können auf einem Comfort Panel mit SIMATIC WinCC (TIAPortal), Daten über ein Skript in eine Datei geschrieben bzw. aus einer Datei gelesen werden? Wie speichern Sie mit der WinCC (TIAPortal) PC Runtime Informationen mit einem Script in eine Datei? Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf