02.03.2022 16:52 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Die aktuellen Generationen der SIMATIC IPC werden ohne eine PROFIBUS Schnittstelle (DP-Schnittstelle) angeboten. Es ist aber möglich diese SIMATIC IPCs mit einem zusätzlichen Kommunikationsprozessor (CP) um eine DP-Schnittstellen zu erweitern. Dabei ist zu beachten, dass der SIMATIC IPC eine PCI oder PCIe Schnittstelle besitzen und frei haben sollte !! Wird ein neuer SIMATIC IPC benötigt, so ist bei der Konfiguration von Box/Rack PC zu berücksichtigen, dass eine Gerätevariante/Schnittstellenerweiterung konfiguriert wird, um die PCI oder PCIe Karte des CP stecken zu können oder eine PCI/PCIe Schnittstelle frei vorhanden sein wird im Projekt. Folgende SIMATIC IPC können erweitert werden (ggf. mit Gerätevariante): SIMATIC IPC227E / IPC427E / IPC477E / IPC527G / IPC627E / IPC677E SIMATIC IPC547G / IPC547J / IPC647E / IPC847E Weitere Informationen: Lieferfreigabe für die SIMATIC NET PC Baugruppen CP 5612 und CP 5622 Welcher SIMATIC NET PROFIBUS PC CP ist mit welchem Microsoft Windows Betriebssystem kompatibel? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf