02.06.2022 16:28 | |
Beigetreten: 31.05.2022 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Pascal, hallo Allerseits! Gibt es zu diesem Thema schon eine Lösung? Habe gerade einen ziemlich gleichen Fall. Server und Client Applikation mit WinCC 7.5 + SP2 + Upd 4 und Windows 10. Der Client hat kein eigenes Projekt, sondern öffnet diese über Dateifreigabe vom Server. Am Client ist der Server erreichbar über Datei-Explorer und Ping-bar. Jedoch NICHT in Simatic Shell ersichtlich. Dadurch kann das WinCC Projekt auch nicht geöffnet werden. Bei Server und Client ist in Simatic Shell die "Remote Kommunikation" Option aktiviert und unter Multicast Proxy die jeweilige IP hinzugefügt. Weiterst wurde am Client in den Files "hosts" und "lmhosts.am" der Server hinterlegt. Bei beiden ohne Erfolg. Die Verbindung baut sich erst auf, wenn am Server die Simatic Shell geöffnet wird und einmal die Einstellungen geöffnet werden und ohne etwas zu ändern wieder geschlossen werden. Genau in dem Moment taucht am Client in Simatic Shell der Server auf und das Projekt wird geöffnet. Würde mich freuen wenn es hierzu eine Lösung gibt Vielen Dank! Grüße, Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/03/2022 08:54:42Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.06.2022 09:37 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.09.2025 Beiträge: 16461 Bewertung:
|
Hallo SamyAndreas die Namensauslösung muss in einer speziellen Art und Weise angepasst werden. Gehe am Besten nach folgendem FAQ genau vor: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/868014 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf