16.08.2022 13:36 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448)
|
Hallo Marcel, ich hatte bisher noch nicht mit GRAPH Bausteinen aus der Bibliothek zu tun, ich vermute allerdings, dass die Ursache für das Verhalten genau darin liegt. Ist der Baustein in der Bibliothek als Typ abgelegt und befindet er sich im Zustand "Freigegeben", so ist er schreibgeschützt. Ich habe es wie erwähnt noch nicht getestet, ich vermute allerdings, dass der Baustein zum Ändern der Testeinstellungen nicht schreibgeschützt ist. Wenn ich recht habe, versuche doch einmal, den Baustein in den Zustand "Im Test" zu schalten. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.08.2022 13:46 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448)
|
Hallo Marcel, Du änderst Deinen Beitrag ja schneller, als ich eine Antwort schreiben kann . Nachdem Du bereits festgestellt hast, dass es am Zustand "Freigegeben" liegt, wäre nun interessant, wo nun der Unterschied liegt? Wenn Du hier einen Rückschritt zu V15.1 festgestellt hast, dann würde mich interessieren, welche GRAPH-Version des Bausteins in Deinen Fall verwendet wurde. Seit V15.1 wird standardmäßig mit der aktuellen Version V6.0 gearbeitet. Bitte liefere uns folgende Informationen:
Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.08.2022 10:30 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448)
|
Hallo Marcel, ich habe das von Dir beschriebene Verhalten nachgestellt und musste die gleiche Feststellung machen. Ich finde im Handbuch jedoch keinen Hinweis auf diese Änderung. Ich empfehle Dir einen Support Request, um das Verhalten klären zu lassen. Eventuell wird es als Bug eingestuft und wieder geändert. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf