16.08.2022 14:29 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 2703 Bewertung: (437) |
Hallo, VLANs werden anhand der VLAN-ID unterschieden. Wenn diese manuell konfiguriert werden soll, so muss die gewünschte ID bekannt sein. Da Du scheinbar keine erhalten hast, wird vermutlich ein Port-basiertes VLAN im Einsatz sein. Dann sollte der Switch die Pakete intern taggen. Im Anwendungsbeispiel "Strukturierung eines Netzwerks mit VLAN" sind die Grundlagen von VLAN näher beschrieben. Wenn die Verbindung über die der PLC zugeordnete Schnittstelle erfolgt, dann gilt es etwas mehr zu beachten. Dabei geht es allerdings vorwiegend um die Einstellungen am Switch, liegen also vermutlich nicht in Deiner Verantwortung. Hier sollte eventuell die IT vor Ort hinzugezogen werden. Vielleicht hilft auch der FAQ "Welche Einstellungen sind in einem PROFINET RT Netzwerk in Verbindung mit VLAN Switches zu beachten?" weiter. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.08.2022 07:04 | |
Beigetreten: 04.10.2021 Letzter Bes: 07.09.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Okay ich danke dir erstmal... Wir werden unser bestes probieren. |
18.08.2022 10:35 | |
Beigetreten: 04.10.2021 Letzter Bes: 07.09.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Nein nicht ganz, wir haben eine Schnittstelle am IPC in Verwendung. Mit der gehen wir auf unseren Scalance Switch (6GK5008-0BA10-1AB2). Also die angehängte Topologie ist der aktuelle Zustand.Port 2 ist für die PLC und Port ein für die PG-Station. Bei den Teilnehmern handelt es sich um 2 Stück ET200SP und eine LOGO 8. Grundsätzlich hatte dieser Aufbau inkl ommunikation auch schon funktioniert. Nur haben wir jetzt statt einer direkt gezogen Ethernet-Kabelverbindung eine Verbindung versucht aufzubauen über das VLAN unserer IT um uns weitere Kabelzugarbeiten und lange übertragungstrecken zu überwinden. Wir bekommen allerdings keinen Signalaustausch zu stande. Was meinst du mit welche Kommunikation soll stattfinden? Das mit der Firewall am IPC werde ich nochmal prüfen. DateianhangTopologie Übersicht.pdf (198 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_7368332 am: 08/18/2022 10:40:22 |
|
18.08.2022 22:29 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 2703 Bewertung: (437)
|
Hallo, danke für die Übersicht. Ich vermute, dass Problem hat sich folgendermaßen ergeben: Wie Du bereits erwähnt hast, hat die Konfiguration ohne VLAN problemlos funktioniert. Seit eine der beiden ET 200SP über VLAN angebunden wurde, war diese für die PLC nicht mehr erreichbar. Die andere ET 200SP sowie die LOGO funktionierten aber. Zur Fehlersuche wurde "Ping" verwendet und dann klappte gar nichts mehr. Dieses Szenario könnte ich gut erklären. Prinzipiell ist der Ping-Befehl ein gutes Mittel, um die Erreichbarkeit eines IP-Teilnehmers zu prüfen. Vom Engineering-PC (Laptop) aus funktioniert dies auch. Auf einer gewöhnlichen PLC würde der Ping-Befehl nicht versucht werden, da er dort nicht zur Verfügung steht. Bei einem Software-Controller ist der Ping Befehl im Windows-Teil natürlich möglich. Wenn es allerdings nur eine Netzwerkverbindung gibt und über diese die IO-Kommunikation der PLC läuft, so muss die entsprechende Schnittstelle (laut Deiner Übersicht die X2), dem Software-Controller zugeordnet sein. Das bedeutet allerdings, dass Windows nicht über diese Schnittstelle verfügen kann und somit darüber kein Ping-Befehl gesendet werden kann. Ich gehe davon aus, dass der Ping-Befehl funktioniert, sobald der IPC über X1 ans Netzwerk angeschlossen wird. Wenn der Ping-Befehl über X1 funktioniert, so bedeutet das, dass das VLAN die IP-Pakete richtig weiterleitet. Damit die IO-Kommunikation funktionieren kann, sind unbedingt die im FAQ "Welche Einstellungen sind in einem PROFINET RT Netzwerk in Verbindung mit VLAN Switches zu beachten?" beschriebenen Voraussetzungen zu erfüllen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf