23.04.2009 11:28 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo Servicetechniker, erst mal Danke für deine Rückmeldung. Ja es ist alles gleich. Beim Upload wird ein neues MPI, DP und Ethernet - Netz angelegt. Die CPU hat dann den gleichen Namen aber mit der Erweiterung(1) Die Meldungen aus Netpro beim Uplaod habe ich mal im Anhang aufgeführt. Ich denke, dass ist so gewollt, weil man ja nicht immer bestehende Netzprojekte beim Upload überschreiben will. Vielleicht möchte man ja durch einen Upload eine weitere S7 - Station dem bestehenden S7 - Projekt hinzufügen. Wenn man ein gänzlich neues Projekt für den Upload anlegt, erfolgen diese Meldungen nicht, jedoch bleibt für mich immer noch die Frage offen,warum ich nach demUploadund demSpeichernund Übersetzen immer noch die gleiche Meldung bekomme, dass die Systemdaten nicht aktuell sind wenn ich über die HW-Konfig Software vom Offlinebetrieb in den Onlinebetrieb wechsele. Ich meine aktueller geht es doch gar nicht, wenn ich alles von der CPU ins PG lade. Gruß Eleu ------------------------------------ Der Dateianhang war falsch. Jetzt ist es der Richtige. Gruß Eleu DateianhangNetPro.zip (97 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 23.04.2009 11:32 |
|
Folgen Sie uns auf