18.09.2020 09:08 | |
Beigetreten: 29.05.2019 Letzter Bes: 01.08.2022 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ok, ich habe meinen Fehler gefunden. Da ein Win10 64bit vorhanden, bin ich davon ausgegangen das auf office 64bit ist. Installiert ist aber 32bit Office Ich habe die dll nochmals registriert wie in der Anleitung beschrieben und nun funktioniert es soweit das der Server im Netzwerk gefunden wird und mir die endpoints angezeigt werden. Allerding bekomm ich eine fehlermeldung "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt" wenn ich mich über einen dieser Endpoints verbinden will. Siehe Screenshots. Hat jemand eine Idee dazu? Dankeschön Dateianhang2020-09-18 09_07_50-C__Daten_Greenshot_2020-09-18 09_06_10-Window.png - Greenshot Editor.png (208 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.12.2022 13:28 | |
Beigetreten: 16.04.2012 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, hat es dazu einen Lösungsvorschlag gegeben? |
Folgen Sie uns auf