30.04.2023 08:35 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich wollte eine neu Logo in mein bereits bestehendes System integrieren. Irgendwie habe ich was falsch gemacht, abgesehen davon, dass ich im Programm zuerst die falche IP angegeben hatte. Ich schaffe es nicht mich mit dieser Logo über Ethernet zu verbinden, mit den anderen 2 Modulen habe ich kein Problem. Die ersteten 2 Module sind 1MD08-0BA0 Das neue Modul ist 1MD08-0BA1 Mir ist ein Blinkzeichen im Display ganz oben rechts aufgefallen. (siehe Anhang) Weiß jemand was das zu bedeuten hat? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/02/2023 11:07:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.04.2023 09:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35961 Bewertung:
|
Hallo Roland0576, zuerst einmal willkommen im Forum.
Deine neue LOGO! mit der Bestellnummer 6ED1052-1MD08-0BA1 ist die aktulle LOGO! 8.3. Damit sie mit anderen LOGO!s kommunizieren kann, muss du in den Dateieigenschaften des Programms den S7-Zugriff erlauben. Datei > Eigenschaften > Offline-Einstellungen > Allgemein Anschließend das Programm zur LOGO! übertragen. Zum Blinkzeichen: Nicht dokumentierte Zeichen im Display der LOGO! 8.3
|
Folgen Sie uns auf