27.06.2023 17:37 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Guten Abend [snip] Kann jemand vielleicht noch erklären was die durch das aktivieren des S7 Zugriffes erscheinende Meldung: Durch das Aktivieren des S7-Zugriffs wird der unsichre Port 102 geöffnet. Auf jeden Fall Danke für die Hilfe! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/28/2023 04:54:49Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Frage in ein getrenntes Thema. |
|
27.06.2023 17:41 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Super Danke auch für den Tipp in der Netzwerkansicht. |
28.06.2023 01:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 35955 Bewertung:
|
Starte einen Support Request und frage Siemens direkt. |
Folgen Sie uns auf