14.05.2009 16:06 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 03.07.2025 Beiträge: 123 Bewertung:
|
Hallo AlexHaug, es gibt eine Lösung zur WinAC RTX (s. Anhang), die man bestellen kann. Als ich das letzte Mal davon gehört habe, hiess es, dass diese Anwendung kostenlos ist. Wende Dich einfach an Deinen Siemens-Ansprechpartner, der sollte Dir Informationen darüber liefern können. gtx, not_my_fault. Dateianhangflyerfileio_dt.pdf (122 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.06.2009 10:40 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 31.07.2025 Beiträge: 120 Bewertung:
|
Hallo, eine etwas "brutale" Art wäre TCP/IP-Datenpakete an einen Rechner zu senden auf dem diese per NetCat (http://netcat.sourceforge.net/) in eine Datei geschrieben werden. Ist alles andere als komfortabel, aber vielleicht genügt es für den Anwednungsfall. Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
12.06.2009 11:05 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo wolpi@ts, |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf