14.12.2023 10:46 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 4099 Bewertung:
|
Hallo Somatic_Marvin, JavaScript bei WinCC Unified unterliegt verschiedenen Einschränkungen. Das bezieht sich auf die Unterstützung von Modulen und Bibliotheken, die anderswo direkt vorhanden sind oder nachgeladen werden. Du solltest allerdings trotzdem die Grundlagen von JavaScript beherrschen. Beim Klicken auf eine Schaltfläche bekommst Du auch die Koordinaten mit übermittelt. Allerdings eben nur bei einem Ereignis wie dem Klicken und nicht einfach beim Wischen über den Bildschirm. Und außerdem ist das Ereignis immer einen Objekt (Schaltfläche, Text-Box, …) zugeordnet. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf