(0)| 02.02.2024 09:48 | |
|
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen, warst du mit der Lösung erfolgreich? ich habe ein ähnliches Problem. Ich brauche die Leistungs- und Blindleistungswerte aus einem Sungrow Wechselrichter für den Netzbetrieber. Allerdings möchte der Netzbetreiber zwei 0-20mA Signale als bipolare Werte. Der Wechselrichter bietet allerdings nur Modbus an. Bin recht neu auf dem Gebiet und dachte das wäre doch eine gute Lösung mit der Logo. Viele Grüße Nils ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/05/2024 08:17:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf