15.12.2024 13:12 | |
Beigetreten: 08.12.2024 Letzter Bes: 15.12.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Beides gemacht, das Verhalten bleibt gleich. |
15.12.2024 13:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.09.2025 Beiträge: 35957 Bewertung:
|
Ich habe mir mal dein Programm angeschaut. Du hast nach dem Übertragen des Programms keinen Meldetext aktiv. Der einzige Meldetext, den du im Programm hast, wird nur aktiv, wenn du ESC und die Cursor-Taste ↑ drückst. Das kannst du aber nicht, weil kein Meldetext aktiv ist. Außerdem sind noch einige Fehler im Programm, so dass es gar nicht funktionieren kann. Wie genau dein Programm arbeiten soll, weiß ich nicht. Da sind so ein paar Sachen, deren Sinn ich mir nicht erklären kann. Nichts desto trotz habe ich in deinem Programm mal minimale Anpassungen vorgenommen. Damit funktionieren die Cursor-Tasten und die richtige LOGO! ist auch eingestellt. DateianhangProjekt_01_Licht_V2.zip (65 Downloads) |
Folgen Sie uns auf