17.12.2024 07:53 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo Samsunlu87, Grundsätzlich sind in diesem Fall zwei Punkte von Bedeutung.
Wird also z.B. ein Wert vom Typ Int mit der Skalierung SPS 1 : HMI 1000 projektiert, so ist der Wert in der SPS auf -32…32 begrenzt. Wird dieser Bereich verletzt, so ergibt sich für die HMI-Variable ein Quality Code von 0x10 "Sensor failure". Für den Datentyp Time sollte jedoch im aktuellen System keine Einschränkung bestehen, da hier intern auf "DatePrecise" gemappt wird. In anderen Versionen <V19 Update 3 kann das Verhalten jedoch anders sein. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf