24.07.2025 07:47 | |
Beigetreten: 16.11.2009 Letzter Bes: 24.07.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich habe eine Anlage die in TIA15.1 programmiert ist. Diese soll erweitert werden um eine Baugruppe 6ES7136-6BA01-0CA0. Diese Baugruppe kann ich im Hardwarekatalog nicht finden, Angeblich soll sie im HSP0289 enthalten sein, was ich ebenfalls nicht finden kann. MfG Dirk Knoll ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Wit_Moderator am: 07/24/2025 14:11:10New subject after splitting Zuletzt bearbeitet von: Wit_Moderator am: 07/24/2025 14:11:42Überschrift optimiert |
|
24.07.2025 14:52 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.09.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Hallo Dirk, für die Projektierung der Baugruppe ET 200SP F-DI 8x24VDC HF 6ES7136-6BA01-0CA0 sind mindestens SIMATIC Safety V17 sowie HSP0360 erforderlich. Es ist jedoch auch möglich, die 6ES7136-6BA00-0CA0 zu projektieren. Hinweise und Details dazu finden sich im FAQ "Was müssen Sie beim Umstieg von der fehlersicheren Baugruppe ET 200SP F-DI 8x24VDC HF zur Nachfolgerbaugruppe beachten?". Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf