09.10.2009 07:41 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, direkt aus dem Programm neu starten geht nicht - ausser du schaltest den Öffnerkontakt eines Relais vor die Spannungsversorgung der SPS und steuerst dieses Relais über einen Ausgang der SPS an. Mit dieser Lösung wärst du evtl der Erste ;-) Interessant zu wissen wäre was du damit bezwecken willst. Jeder andere ist froh wenn die SPS im Run bleibt. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
09.10.2009 08:48 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, haben deine DBs Startwerte ungleich 0 oder würde ein Nullen reichen? Dann würde der SFC21 helfen. Was meinst du mit Template? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf