(0)| 12.10.2009 10:46 | |
|
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 14.01.2026 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo Steinpilz, muss zugeben, dass ich keine direkte Erfahrung habe mit dem was Du da vorhast. Das Thema interessiert mich aber. PROFIBUS Direkttasten waren mir bisher unbekannt Wie sieht es denn mit der Diagonse aus? Schau doch mal in den Diagnosepuffer vom CP, in die DP-Master-Diagnose und auf die Rückgabewerte der Softwarebausteine. Eventuell hast Du ja auch den ein oder anderen Screenshot? Bin gespannt was rauskommt Viel Erfolg Sabine |
| 15.10.2009 09:45 | |
|
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, dass freut mich... sehr. Viele Grüße J_Bell |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 15.10.2009 11:21 |
|
Folgen Sie uns auf