(0)| 24.11.2009 10:32 | |
|
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 26.03.2025 Beiträge: 1319 Bewertung:
|
Hallo. Ab STEP7 V5.2 gibt es die Funktion HW Updates installieren. Wenn dein Admin nicht möchte, dass die Updates direkt über das Internet gezogen werden, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Anbei der Link zum Download der HSPs (Hardware Support Packages): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23183356 Hier findest du auch den Link zur Beschreibung, wie man das Update durchführt und alles weitere zum Thema. |
|
Have Fun! |
|
| 24.11.2009 19:47 | |
|
Beiträge: 9 Bewertung:
|
hallo... und erst mal vielen dank für die Antwort und den link, werde mal schauen, ob ich damit zurechtkomme, aber ich denke schon... Grüße aus Fulda, Harald |
Folgen Sie uns auf