(2)| 09.12.2009 10:36 | |
|
Beiträge: 36 Bewertung:
|
ich benutze einfach virtuell PC 2007,ist freeware .... mehr Info und download : http://www.zdnet.de/windows_utilities_microsoft_virtual_pc_2007_download-39002345-29970-1.htm Beschreibung: Virtual PC 2007 ermöglicht es, mehrere Betriebssysteme komfortabel auf einem einzigen PC zu betreiben. So kann der Benutzer mit nur einem Mausklick zwischen den Betriebssystemen wechseln. Es lassen sich so komplexe Multiboot-Systeme meiden und es ist auch möglich mehrere Betriebssysteme mit Virtual PC gleichzeitig laufen zu lassen. Installierte Anwendungen erkennen den virtuellen PC als echten Computer. Änderungen und eventuelle Fehler an der virtuellen Maschine haben keinerlei Auswirkungen auf den tatsächlichen PC. Weitere Features von Virtual PC:
Samuel |
Zuletzt bearbeitet von: sam1983 am: 09.12.2009 10:37 |
|
Folgen Sie uns auf