22.12.2009 17:50 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 20.06.2025 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Hallo! Da gab es schon mal hier einen Beitrag im Forum: "Versorgungsspannung LOGO! 230RC" /tf/WW/de/Posts/29375 Jetzt hat mir doch das damalig geschriebene keine Ruhe gelassen und ich habe noch mal im Handbuch nachgeschaut. Auch ich bin jetzt total verwirrt was Siemens da schreibt. Das Bild im Handbuch und der Text darunter stehen doch im Wiederspruch,oder? ![]() Verstehe einer die Welt noch? Ich betreibe seit ca.2 Jahren eine Logo! 230 V in dieser Betriebsart wie auf dem Bild im Handbuch zu sehen ist incl. Erweiterung DM16 230. Soll das etwa heißen, das die Logo! 230zwar unterschiedliche Phasen"verarbeiten" kann, es aber elektrotechnisch und VDE konform nicht zulässig ist? Hat da jemand mal rasch die VDE 0110 zur Hand und kann uns das mal näher erklären? Ein schwer NACHDENKENDR und GRÜBELNDERraz |
Zuletzt bearbeitet von: raz am: 22.12.2009 18:22Zuletzt bearbeitet von: raz am: 22.12.2009 17:52 |
|
20.01.2010 20:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Also wie im Handbuch beschrieben.... |
Folgen Sie uns auf