04.01.2010 16:20 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
Hallo der Wochentimer sollte an jedem Tag in der Woche zu einer anderen, frei bestimmbaren, Zeit ein und wieder aus schalten . |
11.01.2010 09:48 | |
Beiträge: 48 Bewertung:
|
Schau dich mal hier um http://www.s7-200.net/libraries/index.php und im besonderem hier http://www.s7-200.net/libraries/Scripts/entryc1e1.html?entry_ID=9&Part=1 |
12.01.2010 19:27 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
Okay und wie programmire ich den jetzt ? |
13.01.2010 09:44 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 1344 Bewertung:
|
Du lädst die Bibilothek runter und implementierst sie ich dein Programm, parametrierst die Eingänge wie in der Beschreibung beschrieben und dann sollte das funktionieren. Wie du eine Bibliothek einbindest findest du hier: FAQ:Wie lässt sich mit STEP 7-Micro/WIN eine anwenderdefinierte Bibliothek in ein Projekt einbinden und worauf ist dabei zu achten? Wobei ich aber finde, dass dieses Beispiel für einen blutigen Anfänger etwas zu umfangreich ist. Hab das jetzt mal in einer Minute kurz überflogen und finds recht viel. Aus meiner Sicht bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als dich mal mit dem Befehl READ_RTC und den Vergleichern auseinanderzusetzen. Wie ich oben schon geschrieben habe, braucht es von der Sache her nur diese beiden Dinge, um einen flexiblen Timer zu erstellen. Also zusammengefasst: Uhrzeit lesen, die relevanten BCD-codierten Uhrzeit-Bytes in Integer wandeln und dann BCD to INT das du erstmal ne gescheite Dezimalzahl hast. Danach diesen Wert auf den Wert vergleichen, wo du möchstest, dass der Ausgang geschalten wird. Wenn du nen Ansatz eines Programmes hast, kannst du es ja mal hier reinstellen und wir können dir sagen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Gruss |
25.01.2010 10:49 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 1344 Bewertung:
|
Schau dir mal den FAQ "Skalieren von Analogwerten" an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27043396 Werte ändern im Touchpanel geht über ein E/A-Feld. Die Variable mit dem Sollwert mit diesem Eingabgefeld verknüpfen und schon kannst du die Werte editieren. Gruss |
Folgen Sie uns auf