28.01.2010 17:02 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 1344 Bewertung:
|
Installier mal den Micro/WIN erneut oder mach gleich ein update auf SP7 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/33005232 Normalerweise wird mit der Installation von Micro/WIN auch gleich das PPI Kabel mit installiert, so dass man dann eigentlich nichtsmehr machen muss. Kann mir also vorstellen, dass deine Installation fehlerhaft ist. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.01.2010 13:12 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Super, es hat geklappt. Danke nochmal!! |
Folgen Sie uns auf