(0)| 27.02.2010 10:44 | |
|
Beiträge: 3 Bewertung:
|
hallo, kurze frage: kann man dieses modul an die 230V variante anschliessen ohne ein zusätzliches netzteil ? das modul braucht ja 24V ........ danke |
| 27.02.2010 14:58 | |
|
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Ein Analogmodul kann an jedeLOGO! angeschlossen werden, ob 230V, 24V oder 12V. Aber wie Du Dir schon selber beantwortet hast, braucht das AM2 AQ 24V DCSpannungsversorgung. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22724000 |
| 27.02.2010 15:02 | |
|
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hi andie40, die Module verbinden mit dem "Schieber ist möglich. Aber wie Du schon geschrieben hast brauchste noch eine 24V Versorgungsspannung! Auszug aus einem Artikel: "Da die linke Schnittstelle eines Analogmoduls (AM2, 12/24 V DC) von der rechten potentialgetrennt ist, besteht die Möglichkeit dieses an alle LOGO! Basic–Varianten anzuschliessen. Die Erweiterungsmodule, die rechts von dem Analogmodul angeschlossenen sind, sind dadurch von der LOGO! Basic potentialgetrennt." Auf der Siemens Seite gibt es ein Aktuelles Handbuch zum Download Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36051989 Kapitel2.1.2 ff Aufbau mit unterschiedlichen Spannungsklassen,wird dieses Thema behandelt! Seite 29 aber auch 30 ist interesant Gruss Frog Kermit |
Folgen Sie uns auf