(0)| 20.02.2010 18:22 | |
|
Beigetreten: 16.02.2010 Letzter Bes: 28.11.2025 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Der PT100 kann nicht direkt angeschlossen werden da dieser bei 0°C einen Wert von 100 Ohm hat und bei z.B. 60°C den Wert 123.2392 Ohm. Somit liegen die Änderungen pro Grad im mV bereich somit nicht brauchbar ohne Umwandler. Du könntest einen Temperatur fühler nutzen der im KOhm bereich liegt mit einer großen Änderungen pro Grad. Dann würde es mit den Spannungsteiler Funktionieren jedoch darf kein großer Strom duch den Fühler fließen da dieser sich erwärmen könnte und dein Messwert verfälscht. Einfacher ist es mit dem AM PT100 modul an welchen du 2 PT100 anschließen kannst. Ich hatte das gleiche Problem mit meiner Wasserführenden Kamin Steuerung. Bei Ebay habe Ich mir das PT100 Modul für ca 60€ gekauft welches das leben viel leichter macht, da dieses schon in der Software auswählbar ist und die PT100 genormt sind was die Ohmischen Werte zur Temperatur angeht. Es gibt zwar diverse Umwandler die Temperatur in Spannung 0-10V Wandeln jedoch können die meist nur einen Fühler bedienen und liegen auch um die 30~50€. Hier wird das Thema mit dem NTC behandelt. |
Zuletzt bearbeitet von: Mertle am: 21.02.2010 09:38 |
|
| 21.02.2010 10:31 | |
|
Beiträge: 152 Bewertung:
|
http://www.rinck-electronic.de/ heißer Tipp für Messumformer (preislich sehr interessant). MFG Philipp |
Folgen Sie uns auf