(0)| 08.03.2010 12:29 | |
|
Beiträge: 12 Bewertung:
|
kann das der fehler sein? ich betreibe die logo mit 24V und der 22k geht aber gegen 12V !! mein fehler die schaltung so zu bauen wie im schaltplan? mfg |
| 08.03.2010 12:38 | |
|
Beiträge: 228 Bewertung:
|
Hallo Mike, es ist noch nichts verloren. 1. 22k raus! 2. bei 24V nimmst Du den 4,7k an 24V und Pin3 des LM331 Melde Dich wenn es funktioniert Gruß Tom |
| 08.03.2010 12:59 | |
|
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Vielen Dank! |
| 09.03.2010 07:26 | |
|
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Guten morgen! mit anliegender Frequenz und multimeter! sobald ich an logo-eingang anklemme 12,1V!!! aber funktioniert einwandfrei und stabil!! mfg mike |
Folgen Sie uns auf