(0)| 11.03.2010 15:22 | |
|
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 15.01.2026 Beiträge: 1344 Bewertung:
|
Hi, bevor du ein symbolisches E/A Feld nutzen kannst, musst du eine Textliste anlegen. Jeder Text in der Textliste bekommt einen anderen Wert zugewiesen (z.b. 1-10). Wenn du das symb. E/A Feld anlegst, gibst du dort die Textliste an, die dargestellt werden soll. Ausserdem gibst du eine Variable an, in der der Wert steht. Praktisches Bsp.: Du hast 3 verschiedene Zustände 1-3. Zustand 1: bereit Zustand 2: arbeitet... Zustand 3: fertig In einer Variablen wird der Wert 1-3 der reihe nach durgeschalten. Je nach Wert wird dann der entsprechende Text aus der Textliste angegeben. ist eigentlich genauso wie bei WinCC flexible. Habe hier auch mal einen FAQ gefunden, der u.a. erklärt wie man Textlisten anlegt. Allerdings weiss ich nicht, ob in STEP7 Basic auch dynamische Textlisten wie in dem FAQ möglich sind. Wohl eher nicht. Aber zum besseren Verständiss sollte der FAQ beitragen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/33317203 Gruss |
Folgen Sie uns auf