12.07.2010 16:52 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo! |
28.07.2010 11:18 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
glaube nicht das USER T das 1-Komplement sucht. er will bit 0...7 in Bit 7...0 umkehren. das 1-Komplement macht aus 0 => 1 und aus 1 => 0 sprich die 1000 1001 wird 0111 0110 mir ist zumindestens keine funktion bekannt, die das macht. also selber schreiben. so als ansatz könnt ich mir vorstellen, das man da was mit SLD und SRD machen kann. wenn du nicht klar kommst, kannst du gerne fragen grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
14.08.2010 03:39 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo User T fuer den Fall der Faelle das Du noch an einem fertigen Baustein interessiert bist der Dir die Bits in einem Byte "spiegelt" kannst Du den "Reverse" FC von der OSCAT Bibliothek verwenden. Die S7 OSCAT Bibliothek is "Open Source" and Du kannst Sie von www.oscat.de runterladen. |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf