18.10.2010 22:51 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 30.05.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo Gatto, ich hab jetzt auf die Schnell nur das hier gefunden: Verwaltung von Tabellen in STEP 7 Nur ob das hilft??? Sind die Werte immer gleich lang die da geschrieben werden? Wenn Du dann das Ende erkennst, könntest Du ja relativ einfach über die indirekte Adressierung einen DB-Wert nach dem anderen auslesen bis Du am Anfang angekommen bist. Viel Erfolg Sabine |
20.10.2010 10:42 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo vielleicht findest du hier ein wenig Anregung.... http://www.oscat.de/ In der lib gibt es einen Baustein namens Stack_32 in der Rubrik Speicherbausteine. Solltest du mehr Werte verarbeiten müssen, die Quellen lassen sich editieren... |
VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf