12.11.2010 08:26 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, ich gehe jetzt mal davon aus das du eine WinAC MP meinst da eine WinLC nur auf einer Runtime bzw. einem Panel PC betrieben werden kann. Die WinAC MP kann dann auch mit der Simotion kommunizieren, der Kommunikationsweg bzw. die Schnittstelle ist frei wählbar (MPI,Profibus,Ethernet). Du kannst auch gleich alles über die Ethernet Schnittstelle abfahren, jedoch weiß ich gerade nicht genau in wie weit diese Schnittstelle Profinet fähig ist. Ich denke dieser Beitrag ist für Dich recht interesssant, schau einfach mal rein: Vorführsystem: Kommunikation zwischen WinCC flexible und WinAC MP MfG |
Folgen Sie uns auf