11.10.2010 08:59 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 30.03.2025 Beiträge: 10239 Bewertung:
|
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10913338 (FC5 DI_STRNG: Umwandlung einer Variable vom Typ DINT in eine Variable vom Typ STRING.) Gruss, Hristo Mihalev |
12.10.2010 03:34 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo Dude der FC5 macht schon was er machen soll, das "Problem" ist das der ausgespuckte String immer "linksorientiert" ist und die aktuelle Laenge (im zweiten Byte des Strings, das erste Byte hat die maximal Laenge) entsprechend angegeben wird. Was Du haben moechstestscheint ist ein "rechtorientierter" fest6 Zeichen langer String zu sein(wobei unbenutze Dezimalstellen mit dem "0" Zeichen belegt werden), richtig? Wenn das der Fall ist wird der FC5 leider so richtig hilfreich sein und du wirst Dir dann entweder selber was zusammenstricken muessen oder mal gucken ob Dir derDWORD_TO_STRF Block von der oscat S7 Bibliothek weiterhelfen kann. |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 12.10.2010 07:36Cheers |
|
Folgen Sie uns auf