23.12.2010 10:06 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Ja gut aber wenn man dies jetzt für 100 DB´s machen muss ist es sehr mühseelig |
23.12.2010 13:15 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Danke für den Tipp! Leider ein Schuss ins leere. Fehlermeldung (3:87) aber trozdem Danke für Deine Bemühungen mfg trappe |
23.12.2010 15:33 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hmmmm... ich habe es gerade mal an einem x-beliebigen Projekt probiert, es hat funktioniert... |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 23.12.2010 15:34 |
|
27.12.2010 12:49 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ich habe noch den HF1. Tja, ist so eine Sache mit dem Hüftschuss... Ich habe es nochmals probiert. Es ist zwar möglich, bei den selektierten Zeilen das B&B anzuwählen, aber beimVersuch mit dem OK Button zu übernehmen, erhalte ich dann auch denselben Fehler wie du. ![]() Laut Onlinehilfe ist es nicht möglich. Was mich dann zu der Frage bringt, die schon früher gestellt wurde, wozu brauchst du das? |
Folgen Sie uns auf