04.01.2011 00:04 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo Ramei TOD is einfach ein DINT der die "Zeit des Tages" in millisekunden darstellt (z.B.: 0 (ms) ist Mitternacht, 60000 (ms) ist 1 minute nach Mitternacht usw.). Du kannst Dir diesen TOD DINT selber "zerlegen" indem Du Ihn entsprechend teilst (z.B.:, /3600000 =Stunden, /60000= Minuten, /1000 =Sekunden)oder mal in einen der vorgefertigten Bausteine aus angehaengtenLinksreinschauen: Tipps und Tricks für das Lesen und Vergleichen von Datum, Uhrzeit und Zähler Wie kann die Zeit gemessen werden? Wie kann ein vorhandener Sekundenwert in die benötigten Tage, Stunden, Minuten und Sekunden berechnet werden?(Achtung: TOD muss erst durch 1000 geteilt werden bevor Du Ihn als Eingang fuer diesen Block benutzten kannst und Tage werden natuerlich immer Null sein) Ich hoffe es hilft |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf